This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:输出电压摆幅

Guru**** 2865950 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780027/ths4130-output-voltage-swing

器件型号:THS4130
主题中讨论的其他器件:THS4551

您好!
很抱歉、我怀疑您的回答中没有理解任何内容。
我更愿意提供我必须分析的直接示例。
我使用+-5V 作为电源。 FDA 的 VCM 为2.5V。
VIN 是 FDA 的单端输入电压、相对于 GND 是对称的。
让我们将 FDA 输出引脚称为 posPin 和 negPin。


我需要使用共模电压 Vcm = 2.5V 和输入总摆幅(Vin 单端) 6Vpp 来驱动 ADC (通过 posPin 和 negPin 引脚的差分输入);我的意思是:
posPin = 4V 且否定 Pin = 1V (与输入电压= + 3V 相对应)

posPin = 1V、否定 Pin = 4V (与 Vin =- 3V 相对应)。


FDA 能否以6Vpp (3Vp)的输入电压(Vin)来驱动校正该电压?

使用 TINA 和 Spice 模型、答案似乎是肯定的、仿真会正确报告信号输出而不会出现饱和。 但是、由于 Spice 模型不完全支持有关温度的情况、温度范围内的响应会是什么?

非常感谢

此致
Davide Badoni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、

    数据表中针对 posPin 和 negPin 的典型输出电压摆幅为0.9V 至4.1V、这正是模型所代表的。 然而、最小可能值为1.2V 至3.7V、这意味着无需削波即可放大的最大信号可能仅为5Vpp。

    图27显示、当负载电流较高时、输出摆幅也会减小、但 ADC 通常被视为高阻抗负载。 如果最小输出净空和余量比高电流更重要、则可以考虑使用 THS4551。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean!

    此致

    Davide