This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6132:等效器件

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6132, TLV2172, OPA2172, OPA2322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779716/lm6132-equivalent-part

器件型号:LM6132
主题中讨论的其他器件: TLV2172OPA2172OPA2322

您好、先生、

您能不能推荐任何等效于 LM6132 双轨到轨 SMD 运算放大器的 TI 器件、其工作温度范围为-55°C 至+125°C。

此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nesh、

    客户是否需要24V 电源? 如果确实如此、我将从 OPA2172或 TLV2172开始。 这些器件将非常接近、并且可以支持更高的电源电压。

    否则、OPA2322也值得一看。

    如果您让我们知道应用所需的参数、我们可以找到最接近的匹配项。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的建议。 OPA2172和 TLV2172看起来合适。

    我想为输出反馈误差放大器/补偿等选择双路运算放大器要用于工作温度范围为-55°C 至+125°C 的300kHz/500kHz 或更高的直流直流转换器。 30V 的电源电压也足够了。

    此致、
    Nesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴这对我们有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"、否则请随时要求进一步澄清。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供相关信息。