This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF347:PCN# 20180920003.1

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LF412, LF347-N, LF347

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779227/lf347-pcn-20180920003-1

器件型号:LF347
主题中讨论的其他器件:LF412

你(们)好

我们的客户对 PCN 有疑问。
此 PCN 是晶圆厂现场的变更通知。
下表是什么意思?
我知道针对 PCN 的器件仅为 LF412。
另一方面、LM 2576 HVT - 5.0/NOPB 是否是类似过程的示例、它是否正确?
客户无法理解此表。
他们担心 BiFET 将变为 SLM。
由于没有有关 SLM 流程的说明,请轻松解释它是什么类型的流程(Sxxx. LXXX. Mxxx.)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉

    我附加了文件。

    此致

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    让我为您研究一下这个问题。 请允许我一天或两天。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    许多器件都发生了更改、包括 LF347-N  从该更改的器件组中选择 LF412作为示例器件。 LF347 (和 LF412)在变更前后使用 BiFET 工艺。 表中的 QBS 器件表示使用了不同器件的质量数据来支持某些由于该质量测试的工艺或封装相似性而允许的质量要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San

    非常感谢。 我明白这不是问题。
    顺便说一下 ,您能告诉我 SLM 代表什么吗?
    客户无法理解唯一的缩写并提出许多问题。 我们不能在结束时不说这个缩写,我们遇到了问题。
    即使只有含义是可以的。
    SLM 是否意味着流程中的产品类似?
    很抱歉我有一个奇怪的问题。
    此致、
    Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、

    SLM 是一个缩写。 甚至我也不知道字母的含义。 我知道"DLM"是一种双极工艺技术。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、

    只是为了提供更多的说明:

    您引用的表并不意味着任何器件都在改变工艺技术。 它只是一个关于器件资质认证的说明-对于一些不依赖工艺技术的测试、使用了采用不同工艺技术的器件。 PCN 仅表示器件将移动制造位置、并且器件及其功能不会发生任何变化。 SLM 只是内部工艺技术代码。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、Paul

    感谢您的支持。
    我将向他们详细解释这个 PCN 的含义。
    此致、
    Hiroshi