This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:与比较器相关的未使用引脚

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779862/ina381-unused-pins-which-are-relation-to-comparator

器件型号:INA381

大家好

如果我们问 INA381、您会介意吗?

我们的客户不会使用比较器功能。
那么、您能否告诉我们与 比较器相关的未使用引脚?
我们的假设如下:

CMPIN (+):VS+
CMPREF(-):GND
/ALART:打开
重置:打开

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    我会像使用比较器一样对其进行接线、并将其输出保持未连接状态。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai San

    感谢您的回复!

    我们希望了解您刚才提到的内容。

    我们假设您调出的内容如下所示;
    -CMPIN (+): VOUT (模拟输出)
    -CMPREF (-): VS/2
    /ALART: 打开
    -reset:gnd

    正确吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。 我同意 Kai 关于 CMPIN 和警报的说法。 报警保持开路应相当于具有较大上电阻的分压器、该上电阻会超过 ALERT 引脚上漏极开路的 RDS 关断电阻。 因此、我希望您的警报始终相对接近地面。 至于将 RESET 引脚接地、这会将您的器件设置为透明模式、这意味着当 cmpref 引脚电压超过时、为开漏提供比较器输出激励的开关将始终切换。 因此、该器件可能会遇到偶尔的开关损耗。 我建议在 cmpref 上拉至 VS、以防止开关发生。 您还可以将 RESET 连接至 VS、在这种情况下、器件在上电后只能切换一次。