This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA141:如何设计跨阻放大器

Guru**** 2812135 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA141, LM7705, LMP7721, OPA320, OPA325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779738/opa141-how-to-design-a-transimpedance-amplifier

器件型号:OPA141
主题中讨论的其他器件: LM7705LMP7721OPA320OPA325

如何使用 opa141设计跨阻放大器? 我将光电二极管的阴极置于反相端子、将阳极接地并将同相端子接地。 提供了5V 单电源。 反馈电阻= 27k 欧姆、反馈电容= 1uf、使用跨阻放大器公式。  如何测量互阻抗放大器的增益? 如何测量光电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、八月、

    OPA141无法在其输出端完全降至0V。 请参阅数据表第5页的"电压输出"规格。 因此、您可以选择另一个可以更接近0V 的运算放大器、也可以对 OPA141的 V-引脚施加负电源电压。 最终、仅需将 LM7705用于此目的即可。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能还会看到 LMP7721 -我确实写了一篇关于测试互阻抗级的旧电子设计文章-刚刚看了看、所有的图都不见了-如果您希望我扫描并附加、我确信我有一份打印副本。 1uF 的反馈仅提供6Hz。 此外、什么是 PD 电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Michael。。。

    PD 电容为65pf。 要获得的信号低于20Hz。 请您提供一份您的文章的扫描副本!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    是否最好在 V-引脚上施加-ve 电压或选择另一个放大器、如 LM7705? LM7705是否是跨阻放大器的最佳选择? 我们希望输出信号小于20Hz

    8月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、八月、

    LM7705是一种使用负电源电压为运算放大器供电的舒适方法、因为负电压是由正电源电压产生的。 请查看 LM7705的数据表。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、是的、谢谢 Kai。 回答之前没有仔细查看数据表。 此外、OPA141是否是适用于信号频率低于20Hz 的互阻抗放大器的最佳选择?

    8月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、八月、

    我不会选择 OPA141。 正如 Michael 所建议的、LMP7721具有较低的输入失调电压、其输出可进一步降至0V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Low-frequency-Zt-with-LMP7721.docxHello

    我在附加的文件中对 LMP7721运行了一些测试、我还附加了 TINA 文件、10Hz 确实是低 F、 如果您想使用速度低得多的器件-或者使用7pF 将这个扁平器件与这个级和后置滤波器输出1MHz 的平坦器件进行比较? 如果这可能是测试设备、那么这将是有源滤波器的理想选择。

    e2e.ti.com/.../LMP7721-27k-transimpedance.TSC

    e2e.ti.com/.../LMP7721-27k-transimpedance-test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、八月、

    对于光电二极管和跨阻放大器、您似乎有很多需要了解的知识。 我将为您提供一份 TI 演示文稿、介绍几年前我们中国的一位轮岗工程师开发的主题。 它提供了从基础到更复杂主题的大量信息。 我认为、如果您学习这些材料、您将能够自己回答您的问题。

    当与一个+5V 单电源一起使用时、Kai 提出了一个关于 OPA141输出电平的好问题。 如果您不能包含 LM7705、那么我建议在 应用中使用我们的单电源 CMOS 运算放大器之一、例如 OPA325或 OPA320。 使用单电源时、输出仍然不会恰好达到0V、但比大多数 HV 运算放大器的输出更接近。 在设计基本电路后、可以更精确地选择运算放大器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../Transimpedance-Circuit-Design-Considerations_5F00_TI_5F00_Precsion-Amps.pdf