This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:用于 TIA 的更大输出电流 OPAMP

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA656, OPA354, BUF634A, OPA657, OPA698, OPA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779229/opa656-bigger-output-current-opamp-for-tia

器件型号:OPA656
主题中讨论的其他器件: OPA354BUF634AOPA657OPA698OPA820

您好!

现在、我们将 OPA656用于 TIA、 SOT23-5封装、输出电流为50mA (最小值)、70mA (类型)、现在我发现输出电流不足以满足我们的应用需求。 我的问题是  

-70mA 是钳位电流、CW 电流?

-您是否具有更大的输出电流 FET 放大器,这与 OPA656类似? 例如带宽、封装、额定电压。

此致、

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯特、您好!

    70mA 是器件可以拉取或灌入的典型电流。 这意味着、如果您的大型负载需要灌电流或拉电流超过70mA、则此器件将无法正常工作。

    您的要求是什么? 您是否需要使其保持单位增益稳定? 是否需要相同的带宽? 您需要什么电压范围?
    有些器件具有更高的输出电流驱动能力、例如 OPA354、它们也用作 FET AMP 输入。
    另一种选择是在放大器的末端添加 BUF634A、以提高电流。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kent、您好、我编写了 OPA656和657数据表以及所有规格设置以及设计和测试。

    TIA 中的电流很大、但在任何情况下-我认为器件中没有电流限制、因此您可以通过将电源增加到+/-6V 来调节输出。 这是我们当时在图中所做的那种图。 25 -您可以看到、在所需的较低输出电压下、电流超过70mA -输出电流与电压相结合、达到限制-我们在这些日子里没有做"爪形"曲线、但这在这里很有用。

    通常、对于 TIA、我们使用 OPA657等 Decomp 器件来降低输入噪声、如果您需要源电容、所需增益、带宽等设计、请告诉我。

    顺便提一下、这里是一个非常好的 TIA 设计应用手册、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的回复、您的回复非常有帮助。 但我仍然有点困惑。

    在图 25、基于什么测试电路? 例如 OPA656由+/-5V 电源供电、射频、RL 按以下电路连接?

    第一个电路是我们具有+/-5V 电压的电流应用电路、PD 输出电流超过70mA、您提到我可以增加电源来提高输出电流? 我的理解是 Vs = R * I,R 应该是射频、I 应该是芯片内部推挽输出电流?我觉得 TIA OPA656应该足够驱动第二个 OP-AMP、我们的电路限制是 TIA OP656受输出电流的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、嗯、如果您的 PD 输出70mA 电流、那么您真的不需要 JFET 器件来实现跨阻、可以使用具有更多 Iout 的双极器件。 我们通常使用 JFET 输入来满足大于100k Ω 的互阻抗需求。 如果您已经构建了一些东西并需要插件、那么什么封装? 屏蔽至>70mA 的输出、您可以查看 OPA820、或者如果您需要限制 OPA698的输出。



    您仍需要进行稳定性补偿、PD 电容是多少? 因此、我们接下来要讨论的另一个问题是 PD 电流为单极、从而提供单极 FDA 输出摆幅、您是否需要用另一个 FDA 输入端的中量程偏置来平衡它。


    此外、我注意到 FDA 级显示了不同的射频、我猜是错误、这应该是平衡的。