This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:输入部分的二极管

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM324, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779639/lm2901-diode-of-input-section

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件: LM324LM339

大家好、员工

请告诉我 LM2901的输入电路。
让我对 LM2901数据表(SLCS006U)第11页的图6所示的电路提出疑问。

连接到输入端子(IN+和 IN-)的 PNP 晶体管的基极和发射极之间的二极管作用是什么?
连接到电流调节器的二极管的作用是什么?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cafain,

    当输入高于 VCC 时、两个二极管都用于保护输入级。

    B-E 上的二极管用于防止反向基极-发射极击穿。 它会将反向 B-E 钳制到二极管压降。

    该图非常简化、但有一个第二电流源(用10uA 表示)馈入 PNP 晶体管的发射极。 这样做是为了保持偏置电流稳定。 当输入高于 VCC 时、二极管用于将 PNP 晶体管与内部电流源"隔离"。

    请参阅以下应用手册的第2节。 尽管用于 LM324/358运算放大器、但 PNP 输入内核与 LM339/393类似。

    具有 LM324/LM358内核的器件设计指南