This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM360:LM360工作温度范围

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM360, TL3016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779357/lm360-lm360-operation-temperature-range

器件型号:LM360
主题中讨论的其他器件: TL3016

您好!

我 有一些关于 LM360比较器工作温度范围的问题和相关问题。
我正在寻找 与 NJM360 引脚到引脚兼容且具有相同功能的器件、我对 LM360感兴趣。 但是、我应该选择工作温度范围 为-40°C 至85°C 的 IC。  请您就折返问题向我提供建议。

Q1) 您是否具有工作温度范围为-40°C 至85°C 的 LM360M 选项?
Q2) 如果不是、您能否推荐其他引脚到引脚兼容且 功能相同的比较器?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太马崎-圣、

    1) 1)我们没有-40 - 85C 选项的 LM360可用

    2) 2)我会推荐 TL3016。 它速度更快、功耗更低、是 TTL 差分输出比较器、采用8引脚 SOIC 封装:  

    www.ti.com/.../TL3016

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny-San、

    我知道。 感谢您的评论。

    此致
    Akihisa Tamazaki