This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:关闭 v 断电模式泄漏电流?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778585/ina233-power-off-v-power-down-mode-leakage-currents

器件型号:INA233

我有一位客户在使用 INA233。

他们希望了解 VBUS、IN+和 IN-泄漏电流在断电模式(电源关闭)和断电模式(I2C 模式寄存器写入)下的大小/大小。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我希望 IN+、IN-、IN-的输入电流 如果 INA233的 VS 引脚在有效电源电压范围通电或 VS 在0伏时关断、则 VBUS 不会显著变化、因此输入电流基本上处于 EC 表规格和 INA233数据表中的图16和17范围内。 对于一种情况、830 kΩ 的 VBUS 共模输入阻抗将保持恒定的阻性负载、与 VS 无关、我相信 IN+和 IN-偏置电流就是这种情况。

    虽然我不确定这将是器件行为(仍需要与团队进行检查)、因为我们在数据表中没有讨论、但我确实认为、我在上面解释的是客户可能期望的最坏情况行为。 为了进一步说明、我们的器件包含一个输入偏置级、需要一些来自 IN+和 IN-的偏置电流才能加电。 如图16所示、该电流将随着 VCM 的增大而增大、并且实际将在 VCM>VS 时跳转。 即使器件未在 VS 引脚上接收电源电压、此输入偏置级仍可能消耗偏置电流、就好像器件正常上电一样。 您实际上可以在我们的应用手册中看到这种行为: TI 电流分流监控器的节能拓扑 、其中我们在电源路径中使用 FET 测量各种电流传感器的输入电流。

    不过、我将与我的团队再次核实 INA233上的此问题。

    此致、

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter。。。请告诉我您发现了什么。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    当 VS 断电时,您能否提供客户的输入电压?

    最棒的

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    因此我已经深入探讨了这一点、可以说器件是完全上电还是 VS=0V、无论 IB+、IN-的行为是部分相同的(我在下面解释部分)。 如果器件通过其内部 I2C 命令设置为断电模式、则这些电流电平将减小。

    当器件未处于断电模式时、IN+和 IN-引脚之间将始终有一个有效的4kΩ Ω 输入差分阻抗(Rdiff)。 此 Rdiff 将生成差分输入电流,如果 Vsense >0,则流入 IN+并流出 IN-的电流相同。 现在、通常当器件正确上电时、差分电流将流经或叠加到由系统输入 VCM 设置的共模 IB 电流上、并可通过图16推断得出。 但是、由于客户案例的 Vs=0V、图16将不适用。 因此、当 VS=0V 时、IN+和 IN-的输入电流将由输入4kΩ 差分电阻决定。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的
    Peter Iliya
    电流感应应用