This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2180-Q1:运算放大器跟随器的输出电压限制

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2180-Q1, OPA2197-Q1, OPA2192-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779460/opa2180-q1-output-voltage-constraint-of-op-amp-follower

器件型号:OPA2180-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA2197-Q1OPA2192-Q1

您好!

我将在最简单的跟随器配置中测试 OPA2180-Q1、输入路径或反馈路径中没有任何外部限流电阻器。 当+IN 引脚> 4.1V 时、VOUT 偏离输入电压、在+IN = 5V 时测得的 Vout = 4.1V。  OPA2180-Q1由单端正电源 V+= 5V 供电、在我的案例中 V-连接到 GND。 IN+引脚由电阻分压器供电。

我将介绍 e2e、并找到前面有关背对背保护二极管的讨论。 当引脚+IN 上的电压接近 Vs 时、从 V+到 V-的二极管看起来会被正向偏置、从而从分压器汲取过多的电流。 这是否是我的问题的原因?  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peiheng、您好!

    OPA2180-Q1的共模输入电压范围为 VCM、额定电压范围为 V–至(V+)–1.5V。如果您使用的是单个+5V 电源、 并以大于约+3.5V 的电压驱动同相输入、输入级不一定在其线性工作范围内工作、并且电气行为会下降、并且不会产生预期输出。

    OPA2192-Q1和 OPA2197-Q1是我们采用 e-trimTm技术的低失调电压精密放大器。 它们具有输入 VCM 范围、可在每个电源轨基础上向外扩展100mV。 您应该能够在输入不离开线性输入范围的情况下使用+5V 输入。 但是、请务必查看数据表、以确保输出摆幅与您计划的电源轨一样接近。

    您可以在此处找到 OPA2192-Q1数据表:

    www.ti.com/.../opa192-q1.pdf

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程