This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:THS3217

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778733/ths3217-ths3217

器件型号:THS3217

大家好,Andrew,我在解答我帮助开发和介绍的部件的问题,THS3217就是其中之一,你现在可能已经解决了这个问题,但如果有的话--

您的问题可能是 D2S 级输出端的 C182 27pF 电容-这对于宽带放大器而言始终是一个问题(在2019年3月初的一篇《星球模拟》文章中对此进行了介绍)。 其解决方法是设计一个低插入损耗滤波器、其中第一个元件是一个小型串联电阻器。 我用于示例数据表中的图92的工具是 Nutz 设计工具的免费版本-这是我发现的唯一允许您在生成 LC 值之前对源和负载 R 进行不平衡的工具。 您不需要完全匹配的滤波器设计、实际上、这些设计会以-6dB 的插入损耗按 HD 向输出级施加应力。 不确定是否需要150欧姆的直接加载它们、只会损坏 HD。 卸载 D2S 输出可能会使其具有较低的相位裕度、但您可能会尝试更高一些的值、看看是否正常工作-例如499欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您将此问题发布为新问题、而不是回复我认为您打算做的帖子?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它似乎说"提出相关问题"、它会链接原始线程?