This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:上电和断电时的行为

Guru**** 2965090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901, TLV7011, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778915/lm2901-the-behavior-while-power-on-and-power-off

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件: TLV7011、 TLV1805

尊敬的技术支持团队:

LM2901在通电或断电时的输出行为如何?

 它是否是无限期的?

此外、当输入电平被设定时、针对 OUTPUT = 固定高电平或者在无电源的情况下固定低电平的固定值。

之后、上电。 输出的行为是怎样的? ESD 二极管在关断期间是否会影响输出?  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    LM2901没有任何定义的接通/关断行为。

    此行为涉及许多因素、例如电源斜升速率和输入信号的斜升速率。

    比较器可以在低至1.6V 的电源电压下开始响应输入。

    "危险区"是指电源电压在1V 和2V 之间斜升、内部偏置设置不是很好且输入超出共模范围时、输出可能会根据内部偏置状态"触发"。 图6的内部原理图在很大程度上是 there...it 中的一个相当简单的器件。

    当然、如果输入信号指示特定的输出、并且比较器"唤醒"并开始响应、则可以执行的操作不多。 因此、您需要确保输入信号尽快达到适当的电平、以防止"干扰"。

    我们确实有 TLV7011系列和 TLV1805等器件、它们具有用于定义启动和关闭行为的内部 POR 电路。

    LM2901没有任何 ESD 二极管。 输入和输出可被上拉至36V、与电源电压无关(即使是0V)、而不会造成损坏。 当电源关闭时、输出将为"高电平"、并在满足适当的电源和输入条件时开始响应输入。