This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:当 VS、使能和 IN-为0V 并且 IN+=3.3至4.2V 时、INA191 IN+输入泄漏

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778764/ina190-ina191-in-input-leakage-when-vs-enable-and-in--are-0v-and-in-3-3-to-4-2v

器件型号:INA190

您好!

在我的标题中的条件下、我找不到 IN+输入泄漏。

这是 TI 可以提供的吗?  这在我的应用中很重要。

我的问题是指 IN191。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我们没有指定的 IS 配置编号;但是泄漏电流应小于部件处于正常工作状态时的泄漏电流。

    此致、Guang