This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL062:关于 TL062的短路电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778838/tl062-about-short-circuit-current-of-tl062

主题中讨论的其他器件:TL062

尊敬的所有人:

如果您要求 TL062、您会介意吗?
我们的客户想知道 TL062的 ISC (短路电流)的值。
您知道这个值吗?

我确认时、TL062的数据表中没有提到 ISC。  

如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

此致、
于奥尔塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ohta-San、

    正确的是、器件的数据表中未提供 ISC。 您必须查看图3、其中描述了最大输出电压与负载电阻间的关系。 100 Ω 100Ω 是短路电流的良好近似值、因此通过取~2V/μ s = 20mA、您可以得到 ISC 的估算值。

    保罗