This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:INA828 Vosi 和 Voso 规格值(+/-)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA828, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778373/ina828-ina828-vosi-and-voso-spec-value--

器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件: INA188

尊敬的先生:

INA828数据表未将 Vosi 和 Voso 指定为+/-。 例如、Vosi Max = 50uV。

INA188指定+/-。 例如、Vosi Max =+/- 55uV。

INA828是否缺少+/-?

 

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masa

    您是正确的、它看起来是规格表中的+/-。 请参阅图1第7页。 输入失调电压可以是正的、也可以是负的。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、
    非常感谢您的澄清。
    Masa