This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:设计施密特触发器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/778348/lm339-designing-schmitt-trigger

器件型号:LM339

您好、先生、

我能否使用 LM339设计具有不同阈值电压(例如,Vth=10V 和 Vtl=2V)的施密特触发器? 如果是,我该怎么做? 或者是否有任何具有这些阈值电压的施密特触发器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishank、

    8V 是相当大的迟滞。 您始终可以对输入信号进行分频、以避免使用如此大的迟滞。 我们有一份应用手册、详细介绍了如何使用外部电阻器设计迟滞:

    www.ti.com/.../tidu020a.pdf

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishank 您好、

    是的。 这称为"不对称迟滞"。 Google "比较器非对称迟滞"。

    您可以在反馈路径中使用相反的二极管来分离正负迟滞反馈路径。

    请参阅随附的 TINA 仿真以及有关比较器迟滞的 TI 高精度实验室第15.2节。

    TI 高精度实验室-运算放大器:比较器应用2.

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/Asymm_5F00_Hyst.TSC

    因此、您将针对两个所需阈值运行迟滞计算、但在计算中需要从输出摆幅中减去二极管压降、以获得输出电压值。

    请注意、基准电压需要高于阈值上限电压。 当输出变为低电平时、RFN 电阻器通过 D2将正节点拉低、从而创建一个具有 RS 的分压器。

    "正" RFP 路径是可选 的、因为 VREF 设置了上限阈值、但 RFP 路径确实增加了额外的迟滞以实现抗噪性能。