This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6700:原理图审阅

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TLV6700, TLV6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797174/tlv6700-schematic-review

器件型号:TLV6700
主题中讨论的其他器件:TPS2121TLV6703

您好!

请帮助查看有关 TPS2121 + TLV6700应用的原理图。

VDCIN_ACC 是一种工作电压为12V 或6~8.4V 的电源、我们的客户希望使用 TPS2121 + TLV6700来获得 OVP 和 UVP。

我们假设3种场景(OVP、Normal、UVP)为附件。

OVP 设置为大约15.427V、UVP 设置为大约 5.483V。

请帮助检查此结构是否符合我们的应用、感谢~

e2e.ti.com/.../ET5X_5F00_TI_5F00_solution_5F00_for_5F00_UVP_5F00_20190424.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、明天早上我们将首先提供反馈。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    对我们来说很好。 您已经考虑了内置迟滞、这很好。

    需要注意的一点是、如果电源上存在瞬变、例如快速过压或欠压事件(例如开关负载)、可能会发生什么情况。 快速"干扰"是否会导致错误关断? 开关启动是否会导致电源电压下降(我假设它启用了软启动)。 应在原型器件上验证各种输入电压下的启动行为和开通/关断时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的评论和其他问题:

    由于我们 已经在 EVM 板上进行了验证、但在引脚 OV2上获得了脉冲。  

    尝试将 R3548从49.9K 更改为10K、可以缩短脉冲时间。

    请参阅测量报告作为附件、此更改是否存在任何风险?

    我们要将保护电平更改为6.2V。 它是我们的电源组低电压电平的值。

    但 保护级别 会有一定的容差、当大约6.2V 电压传递到系统时、我们的 PMIC 将尝试上电、如果电流不够、则会将其关断。

    它可能会尝试重新引导无限循环。

    请参阅附件的最后2页、可以看到 振荡将导致我们无法避免重新启动。

    对此有什么想法吗? 或者是否有任何组件具有更大 的阈值范围?

     

    谢谢

    吴尚

    e2e.ti.com/.../UVP_5F00_OVP_5F00_0513a.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chanah、

    降低 R3548将略微缩短 MOSFET 关断时间。 关断时间将由上拉和 MOSFET 栅极电容的时间常数决定。 栅极电容约为1000pF。

    我相信您看到的"干扰"是 TLV6700启动延迟。 请参阅 TLV6700数据表中的注2:

    '加电 μs、VDD 必须在450 μ s (最大值)内超过1.8V、然后输出才处于正确状态。'

    TLV6700是一款微功耗器件、因此它很慢。 首次恢复电源时、内部偏置电路需要一段时间才能达到其工作点。 最后两张幻灯片显示了50-60uS 的干扰、这在该范围内。 加电前、输出为高阻态

    我不确定是什么导致了"振荡"-需要对此进行更多研究。 很难从照片中分辨出来。 但您可能需要向电源组咨询 TPS2121的相关信息。 您是否在较低的电压下拉 OV2过低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TLV6703-threshold.xlsDearPaul、

    步骤1. 保护级别具有一定的容差、当大约6.2V 电压通过系统时、我们的 PMIC 将尝试使用6.2V 电池输入进行供电。

    步骤2. 在器件上电期间、低电池电压(6.2V)可能会降至6.14V 以下。 当降至6.14V 以下时、阈值电压低于 396mV。 PTS2121不会将电源传递到系统。

    步骤3. 无负载时、电池将恢复到6.2V。 则 PTS2121会将功率传递给系统。

    因此它将循环(步骤1->2->3->1->2-3.....) 从而导致振荡。

    由于 TLV6703的阈值电压范围非常小。 我们如何避免此问题?

    谢谢。

    小而小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    你有什么建议吗?

    谢谢。

    小巧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小、

    这就是我要警告的… 如果您的电源具有高阻抗(几欧姆)、电压将随着电流消耗而下降。 在开关启动和旁路电容器充电时消耗峰值电流。 这会导致电源瞬时压降。

    如果它下降至6.14V 并保持不变、则需要通过调整 R3545的值来重新调整阈值、使其低于6.14V。 通过在输出端和正输入端之间添加反馈电阻器(典型比较器迟滞)、您可以在内置迟滞之上添加外部迟滞。 电阻值应在330k 至1MEG 范围内。

    您可以尝试并联~1uF 的大电容器与 R3545以创建时间常数。 初始启动(或检测快速欠压!)需要更长时间、但启动"干扰"不应导致误跳闸。 如果使用这种方法、则不能使用上述反馈电阻器、因为它会对迟滞反馈求反。

    您还可以在输入端添加大电容器、以提供大容量存储、从而为开关启动电流供电。 这些电容器应位于任何电源开关之前、以便持续充电。 这将降低有效的电池阻抗并减小瞬变引起的压降。 您的开关是否具有软启动功能? 这是软启动的目的之一。