This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 50Hz 工频噪声滤波器

Guru**** 2966430 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580, OPA1678, OPA2333-HT, LMC662, LMP7702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793143/50-hz-line-frequency-noise-filter

主题中讨论的其他器件:RC4580、 OPA1678、 OPA2333-HT、 LMC662、 LMP7702

你(们)好

您想知道是否有芯片可用于滤除50Hz 工频噪声。

尝试 使用 LMC 662运算放大器的倒转陷波滤波器、但无法有效地滤除噪声。 滤波器电路 引入了具有纹波的小直流正失调电压(不是50Hz 纹波、而是更高的频率)

请建议有效的解决方案

此致

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    以下是陷波应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slyt235/slyt235.pdf

    它展示了 Twin T 和 Fliege。 原理图显示、在直流解决方案中、TWIN T 没有直流偏移(所有电容器均开路)。 放大器的偏移设置误差以1 (0dB)的增益传递到输出

    Fliege 原理图不会更改直流偏移、这意味着即使电位计变化、零输入也是零输出。 但是、"伺服放大器"的输入偏移误差[具有 Co cap 反馈]可能很重要、并且伺服放大器可以校正输出电压上正向放大器的输入偏移误差。  

    Rq、Co、Ro 和1k 分离器使用了哪些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    您能否展示您的电路原理图?

    您的输入信号振幅是否过高?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ron Michallick 和 Kai

    您好!!

    1) 1)请找到所附的电路。 Q = 10

    2) 2)是否有任何芯片可过滤线路频率

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    我仿真了该滤波器。 Ro adj = Ro 时为500Hz 陷波。 尝试将 Co 更改为68nF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron Michallick:

    抱歉 Co = 68nF

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    电源电压和输入直流电压范围是多少?
    您是否考虑了所需的通带带宽?
    您观察到了多少直流偏移?
    剩余的纹波是100Hz、150Hz 还是其他频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronald Michallick、

    感谢您的回复

    1) 1)电源电压和输入直流电压范围是多少?

    电源电压=+/- 5V。 输入是一个脉冲、没有直流失调电压、因为它是交流耦合的

    2) 2)您是否考虑了所需的通带带宽?

    150 KHz


    3) 3)您观察到了多少直流失调电压?

    20mV


    4) 4)剩余的纹波是100Hz、150Hz 还是其他频率?

    一些其他频率

    此致、
    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    伺服放大器的直流失调电压翻倍、因此最高可实现12mV 的漂移。 其他放大器的偏移误差由伺服抵消。 扫描 Vos 1、2以查看对输出的影响。 可能一些直流漂移是由于输入的2M 欧姆负载造成的。

    这是 TI-Tina 电路仿真。

    e2e.ti.com/.../LMC662-sim2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron Michallick、

    感谢您的回复

    如何解决此问题?

    我是否应该使用其他 IC?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    问题并不明显。 因此需要进行一些调试。 使用0V 输入、测量每个节点的直流电压、以便我们可以找到偏移设置误差原因。 在探测每个节点时、请确认输出直流电压没有变化。 这意味着、验证测量电路是否不会改变电路。

    另外,使用0V 输入,测量输出波形,更改示波器时基,以查看输出波形是随机还是循环的。

    您还可以尝试使用 OPA1678或 RC4580或许多其他方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronald Michallick、

    谢谢、我们将进行练习。

    这是处理50Hz 噪声的最有效方法还是有其他方法?

    此致

    Kiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    可使用的方法主要基于必须保存(提取)的信息(信号)。 然后、资源很重要、可以使用模拟滤波器和数字滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron Michallick、

    1) 1)必须从模拟信号(而不是数字滤波器)中滤除50Hz

    2)您能否用光照亮您在推荐使用 OPA2333-HT 的电路中如何获得缓冲电路的 R 和 C 值

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    1) 1)您的信号到底是什么?

    2) 2) e2e.ti.com/.../2943492

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    1)脉冲200kHz 带宽

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    我没有放弃。 我仍在等待4月22日建议的测试结果。

    ...使用0V 输入、测量每个节点的直流电压、以便我们可以找到偏移设置误差原因。 在探测每个节点时、请确认输出直流电压没有变化。 这意味着,验证测量电路是否不会改变电路……同时使用0V 输入,测量输出波形,更改示波器时基,以查看输出波形是随机的还是循环的……
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron Michallick、

    将执行建议的测试并返回

    此致

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果问题是直流输出为何为6mV、则该模型具有3mV 标称失调电压、直流电路的噪声增益为2、其中 R2位于 Ron 的 TINA 文件中的输入端、从而提供6mV 的预期输出直流电压、  

    这里还有许多其他具有较低偏移的双路 CMOS 运算放大器、 您可能会将 LMP7702视为具有大致相同速度的低得多的输入偏移+/-5V 部件-在 LMC662中、此模型中的输入和电源是反向的-因此仿真文件看起来有点奇怪。 这种仿真很好、标称输出直流失调电压极低-它确实显示了低相位裕度、2MHz 时峰值为10dB、 这与本文图2中的18度相位裕度相对应,尝试稍微调整一下,到目前为止还不幸运,可能需要对大于20度的区域进行一些改进。  

    e2e.ti.com/.../LMP7702-50Hz-notch.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    缓冲器有助于:

    e2e.ti.com/.../fliege.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是 Kai、我现在要做的是一个较快的部分、具有公差、然后是一个后 RC、它还可以很好地工作、其中隐藏了25度的相位裕度、我认为这是可以接受的- 30度的最小值会更好、 但是、如果你超过20度、我会在性能良好的情况下停止工作。  

    这里有一些容差、OPA1678工作正常、因此无需真正精确的 RC 即可在50Hz 下保持良好衰减。  

    e2e.ti.com/.../50Hz-notch-with-the-Fliege-topology-and-LMP7702.docx

    e2e.ti.com/.../OPA1678-50Hz-notch.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便提一下、如果可以的话、我倾向于避免缓冲器、因为缓冲器有效地限制了具有交流负载的运算放大器-然后、当您本质上使用较慢的器件时、缓冲器形状精度会恢复到滤波器形状中。 在使测试电路保持稳定的 ATE 工作中、我们始终使用它们、因为我们不关心交流性能、只是没有振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我还避免使用缓冲器、因为它们通常只能与众所周知的负载电容结合使用时才能正常工作。 如果情况不同、缓冲器的优势可能会相反。 此外、在对运算放大器的输出进行 HF 短路时、我感觉不太好。 但在 Hifi 模拟功率放大器场景中、它们被广泛使用、然后被称为 Boucherout cell 或 Zobel 网络。 我不知道任何模拟功率放大器的输出端没有这样的缓冲器...

    顺便说一下、您是否看到我在稳定性分析中添加了点噪声图? :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我确实注意到、在没有 LG 分析的情况下、工作做得很好、是一种快速的稳定性测试方法。

    在阅读 Bruce Carters 的文章时(他开始对单个运算放大器和 FDA 解决方案的目标非常搞笑)、然后几乎立即放弃了这一目标、但从未回到改变他的领导地位-我猜、 之前是否没有对他的工作进行过技术审查-在达拉斯、拥有非技术经理是传统的做法-在 BB 中永远不会发生这种情况)似乎是一种从标称深度与宽度之间进行的交易、 这意味着具有 Fo 漂移的高 Q 会在所需的 F 处迅速衰减到很小-可能是具有更宽裙边的较低激进 Q 实际上可能在容差方面具有更好的最小衰减、

    这可能是0.1% R 和0.5% C 的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我发现我可以将所有 Monte Carlo 运行转储到 Excel 中、但它们是垂直的数据块、对我来说不太容易处理。 如果有人是 VB、我可以发布文件、他们也许可以操作数据以在50Hz 下生成陷波深度直方图、这将是下一个逻辑步骤- sigh、也许我最终应该花一些时间在 Excel 中的 Visual Basic 上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到了一种在 Monte Carlo 中实现50Hz 扩展的更简单方法-只需以3个点进行49至51Hz 的线性运行

    附加步骤通过一些测试、是的 Q=5具有更好的衰减控制、并达到0.1% R (我允许在我构建的流程中采用 E192阶跃)、而0.5% C 的衰减范围仍为50Hz、范围为-23dB 至-27dB。 一个阶段不能得到太多的东西。

    e2e.ti.com/.../50Hz-notch-design-using-the-Fliege-dual-op-amp-filter-updated-spread-tests.docx

    Q of 5文件、  

    e2e.ti.com/.../OPA1678-50Hz-notch-Q_3D00_5.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    除非该电路不是用于大规模生产、否则我很好的方法是用手匹配无源组件。 我使用"PeakTech 3705"作为执行此任务的电容计量器、它既便宜又精确。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron Michallick、

    您好!!

    1)想要了解您考虑推荐  OPA1678 / RC4580时所使用的参数 (两种都是音频放大器应用运算放大器)。  为什么?   

    2) 2)在设计 50Hz /工频陷波滤波器时、在选择运算放大器时需要考虑哪些参数?

    3)有点忙、无法立即执行您建议的陷波滤波器电路测试。 将尽早完成并返回观察结果

    此致

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    由于成本、电源电压、带宽和噪声、建议使用 OPA1678 / RC4580。 以更高的成本、天空是性能的极限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronald Michallick、

    谢谢并注意到

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronald Michallick、

    您好!!

    偏移和低频噪声问题得到了解决

    使用50Hz 滤波器的电路具有一个运行电压为+/- 5V 的放大器。 我想用+/- 2.5V 电压运行它。

    作为快速解决方案、我使用电阻分压器来提供2.5V 电压、  

    放大 器电源恢复至+/- 5V 时、消除了失调电压以及低频噪声

    50Hz 的幅度已显著降低、但并未完全消除(现在约为2mV)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    感谢您的更新。