This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:.

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797172/lm358

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: LM393

大家好。

我正在尝试使用 LabVIEW 构建电机速度控制器。 我得到了 LabVIEW 图电路、但对电机电路感到很苦恼。  

 

我正在使用 Arduino uno 和 DAC (MCP4922)。 如果我在 MCP4922之后连接任何组件、则电压会急剧下降。  我想让电机根据电压运行、但它的工作速度真的很慢。  我使用了不同的电机来检查它是否是电机问题、我使用数字万用表测量了输出电压-直接从 DAC 进行测量、我获得了正确的电压、 但是、每当我连接 LM358 (在上面的电路中、我找不到 LM358、只需将其放置)或二极管时、只有很少的电压输出、因此电机无法根据我们控制的电压工作。 我认为问题是电流过大、无法找到出路。 请告诉我如何使其正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LM358

    大家好。

    我使用 LM358来放大来自 DAC (MCP4922)的电压。 我正在为电路挣扎。  

    我使用 Arduino 和 DAC、MCP4922。 如果我在 MCP4922之后连接任何组件、则电压会急剧下降。 我想让电机根据电压运行。 但它的工作速度真的很慢。 我使用了另一个电机来检查它是否是电机问题、我使用数字万用表测量输出电压-直接从 DAC 测量、我获得了正确的电压、但每当我连接 LM358时(在上面的电路中、我找不到 LM358、所以只需将其放置。)  或二极管,输出的电压极少。 因此、根据电压 I 控制、电机不工作。 我认为问题是电流过大、无法找到出路。 请告诉我如何使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SE、

    请提供测量的电压值并注意测量的节点。
    最明显的误差是电机和 M1由0V 供电。 电机正极和 FET 源均接地。
    我尚未检查 MCP4922数据表、但我希望 VOUTA 接地短路不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东南部、

    U3A 在 LM393上有标签、LM358会更好。

    该电路将使电机电流控制更加可控。 它是电压-电流转换器。

    如果您需要真正的零电流点、请在5V 至引脚2之间添加一个电阻器5M 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经解决了这个问题! 非常感谢您的帮助。 我们添加了 FET 来放大电流、电机开始根据输入电压运行。