This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TLV8544PIR:BOOSTXL-TLV8544PIR 固件通信协议

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TLV8544PIR, CC2650, INA226, TLV8544, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796165/boostxl-tlv8544pir-boostxl-tlv8544pir-firmware-communication-protocol

器件型号:BOOSTXL-TLV8544PIR
主题中讨论的其他器件: CC2650INA226TLV8544ENERGIA

各位专家:

我的客户想要了解与 PC GUI 或源代码通信的 BOOSTXL-TLV8544PIR 固件协议、这可以帮助他们基于我们的其他 MCU 器件(如 MSP430)开发 PIR 应用。 请您与  我们分享此协议。

谢谢

此致。

Alex。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    我无法访问源代码。 让我与源工程师核实一下、我将与您联系。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    只需要通信协议、而不需要源代码。 如果有,那就更好了。

    此致、

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我联系了源工程师。 我将在得到答案后立即更新您。

    谢谢、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    具有 TLV8544的 Booster Pack 具有从 CC2650 Launch Pad 路由的 I2C、可从 INA226读取电流电平。 Booster Pack 和 Launch Pad 之间的所有其他通信均通过 GPIO 进行。 LaunchPad 通过 USB 电缆连接到 PC。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    我的意思是我们只需要 PC 和 USB 串行之间的应用协议格式。 客户希望使用 PC GUI 调试 PIR 传感器。 我们不需要 CC2650和 INA226之间的协议。 谢谢!

    此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    LaunchPad 可创建两个 USB 串行端口、一个用于编程、另一个用于用户通信。 在 Windows 设备管理器端口部分中可以看到 XDS100"应用程序/用户 UART"。

    Launchpad 的输出是以115200/8/N/1波特从用户端口输出的逗号分隔 ASCII 数据的连续流。

    可以在任何串行终端(如 Putty、TeraTerm 或 Energia 监视器)中查看此数据。

    数据是原始 PIR ADC 输出、上限和下限阈值以及电流监控器 ADC 读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!