This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:OPA192的 VCM 和 Vos 之间的关系

Guru**** 2558340 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796971/opa192-the-relationship-between-vcm-and-vos-of-opa192

器件型号:OPA192

大家好、

1.当我查看 OPA192数据表时、我发现了下图、您能为我解释一下吗? Vs、Vcm 和 Vos 之间的关系是什么?


2.客户的原理图如下所示。 VCM 的值为12V、正电源电压为16V。 实际上 、正电源值可能会发生变化、测试的最差值为14.1V。 那么、您认为客户的应用有任何风险吗? 这是一个紧急情况。  

非常感谢!

Sophia Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sophia:

    OPA192数据表的第8.3.6节对此进行了很好的解释。 我做得不能更好了。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但简短的答案是肯定的、当电源从标称16V 下降时、您将进入交叉区域、在该区域中您将看到不同程度的输入偏移漂移。 一些替代器件可能会将输入级之间的切换移至更靠近电源的位置。 Kai、您知道在这种器件中、哪个器件的交叉点可能最接近正电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于为了适应轨到轨输入共模电压范围、OPA192拓扑包括两个输入差分对、这意味着在某些输入共模电压下、会有一个对到另一个对的瞬态。 OPA192中 N 和 P 通道输入差分对之间的中点转换设计为在输入共模电压低于正电源轨2.2V 时发生;因此、对于 Vcc=18V、这意味着转换发生在 VCM=18V-2.2V=15.8V 时、而对于 Vcc=2.5V 时、转换发生在 VCM=2.5V-2.2V=0.3V 时、如上图所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sophia:

    您是否掌握了有关 OPA192的 VCM 和 Vos 之间关系的所需信息? 如果是、请关闭此 e2e 查询。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程