This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:Vref 引脚上的电压变化

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128, REF3112, REF3312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795078/ina128-variation-in-voltage-at-vref-terminal

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件: REF3112REF3312

大家好、

  我们在设计中使用 INA128仪表放大 器来测量惠斯通电桥-负载单元两端的电压。

称重传感器输出端子连接在 仪表放大 器 INA128的 VIN+和 VIN-端子上。

如附件所示、我们使用了2.5V 电压和一个带有两个12K_0.1%电阻器的电阻分压器、以施加1.25V 的基准电压

但在测量时、我们看到 VREF 端子上存在1.43V 电压。

此外、只要负载单元上的负载电压发生变化、该基准电压就会变化。

您能不能帮助理解基准电压的变化以及它是否保持恒定?

我们使用以下关系、其中假设 Vref = 1.25V。

VOUT (V)=((VIN+)-(VIN-))*增益+ Vref

谢谢、

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 INA128的基准引脚连接到差分放大器、您必须使用低阻抗源运行 Vref 引脚、否则 Vref 将随输入电压的变化而变化、这是由40k 电阻器中的电流引起的(请参阅下文)。   

    因此、为了使基准电压恒定为1.25V、您必须在电阻分压器选项卡和 Vref 引脚之间添加一个缓冲器-请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    感谢您的宝贵建议。 我一定会按照建议添加一个缓冲器、因为使用运算放大器的缓冲器具有低阻抗。
    另外、请帮助我找到所需的"阻抗范围"或"限制"、因为数据表中仅提到具有低阻抗源?

    谢谢、
    丹尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    由于运算放大器的闭环输出阻抗 Rout 是开环输出阻抗 Ro 和环路增益( )的函数、因此它非常低(Zout<<1欧姆); 因此、缓冲器配置中的任何运算放大 器都具有足够低的阻抗、可用于驱动 INA128的 Vref 引脚、唯一的其他注意事项是它满足所需的直流精度、例如失调电压。  或者、只要可以灌电流和拉电流、就可以使用适当的基准电压来驱动 Vref 引脚-请参阅 REF3312或 REF3112 (Vref=1.25V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Denny's、

    我们尚未收到您的意见。 希望我们能够为您解决这个问题。 我现在要关闭这个线程。

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    我已经按照建议添加了一个缓冲区、问题已经完全解决。

    非常感谢您提供的所有信息。

    此致、
    丹尼