This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:总线引脚输入阻抗

Guru**** 2779305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796587/ina230-bus-pin-input-impedance

器件型号:INA230

尊敬的支持团队。

它的标称值为830 kΩ、但整个温度范围内的最大和最小阻抗是多少?
我正在使用源阻抗计算误差。

我看到了以下链接。
容差百分比 是绝对值还是+/-值?
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/616595?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=INA230%20Bus%E3%80%80impedance

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki 您好、

    感谢您的发帖和好问题。

    830千欧电阻器不应随温度变化太大。 实际上、VBUS 输入阻抗的最大温度系数可由数据表中的总线电压增益误差规格确定(典型值10ppm/C、最大值50ppm/C)。 该规格可能包含内部 ADC 的增益误差、但由于总线电压增益取决于电阻器的变化、因此使用该规格将在整个温度范围内提供保守的最大和最小阻抗值。

    我需要进行双检查、但我不相信 VBUS 输入阻抗的绝对值已修整。 VBUS 输入阻抗的绝对值应比制造工艺变化+/-20%。 这是一个相当标准的电阻器变化。 我将在周一返回给您、并提供有关绝对值变化的答案。

    此致、
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lliya-San、
    感谢你的建议。

    我了解了增益误差和输入阻抗之间的相关性。
    计算针对源电阻超过100k Ω 的温度传感器。

    我将等待您的绝对值变化。

    此致、
    Hiroaki Yuyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki-San、您好!

    根据工艺技术和设计、830kOhm 绝对输入阻抗的变化最大为+/-15%。 这不会影响总线电压测量的增益误差、也不会与之相关。

    阻抗随温度的变化非常小、这种可变性小于50ppm/°C 的最大增益误差漂移

    希望这对您有所帮助。
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lliya-San、

    感谢您的回答。
    我的问题已被清除。

    此致、
    Hiroaki Yuyama