请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM139AQML 主题中讨论的其他器件:LM139、
我需要保护比较器输入以满足2kV HBM ESD 要求。 CAN 外部肖特基二极管可用于将输入钳位到电源轨和接地端、从而在额定600V 范围内提供更高的 ESD 抗扰度。 您是否有关于内部钳位二极管电压与电流的任何数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
TI 提供了许多版本的 LM139、我想确保我们讨论的是相同的版本。 您的帖子列出了 LM139AQML、这是 TI 在购买 National Semiconductor 时获得的器件的军用版本。 产品说明书是 LM139AQML。
如数据表所示、输入是 PNP 晶体管的基极、偏置电流如参数表所示。 有关输入偏置电流、请注意以下事项:
(3)由于 PNP 输入级、输入电流的方向从 IC 流出。 该电流本质上是恒定的、与无关
输出状态、因此基准或输入线路上不存在负载变化。