This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:如果 Vs-=-5V、则在较长的稳定时间内观察到输入负过冲电压

Guru**** 2501415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128, OPA177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/794411/ina128-input-is-observed-a-negative-overshoot-voltage-with-long-settling-time-if-vs---5v

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件: OPA177

尊敬的专家:

我们在使用 INA128时遇到了一个问题。 Vs+=5V、Vs=-5V、在电源斜升期间、可以观察到输入引脚的负电压过冲下降至-1.7V、并且斜升速度非常缓慢、上升时间可持续2秒。 以下快照来自输入引脚:

如果我们使 Vs-= 0V、则输入引脚将不会出现如此大的负电压、并且稳定时间也更短、大约~10ms。 请参阅下图 VS-=0V。

原理图如下:INA128是中间器件。

我们的问题:

1.这种现象是否预计会发生? 输入负电压是由 INA128产生的?

2. 是否有任何方法可以使稳定时间更短至 xxms?

非常感谢您的回复。

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    很难对原理图进行解密...

    您是否超出了加电期间的绝对最大额定值? 并且、输入电压或 REF 电压是否超出建议的范围?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    Vs+=5V、Vs=-5V。 它在建议的范围内。 您可以保存图片并放大以查看更清晰的图片。
    有什么想法吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、您好!
    需要添加两点。
    (1)在图2中、V-不是0、而是悬空。
    (2)图2显示了移除磁珠后的现象、但该现象与电路板上的其他 INA128电路相同(相同)。 换言之、板上其他 INA128电路的延迟不及图1的延迟。
    那么、延迟与什么相关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    用户5897811添加更多有关此问题的评论,希望您能查看并给我们回复
    谢谢。

    Joyce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce 和 User5897811:

    即使放大后、也要读取和理解原理图有点困难。 您是否内置了 TINA Spice?

    在第一个配置中、您有 Vs+=+5V 和 Vs-=-5V、这是正确的吗? 什么是 REF? 增益是多少? 什么是输入信号?
    在第二种配置中、Vs+=+5V 且 Vs-=悬空、这是正确的吗? 什么是 REF? 增益是多少? 什么是输入信号?

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、您好!

    我同意 Tamara 的说法。 即使放大、原理图也是完全不完整的。 :-)

    我现在可以说的是、所有铁氧体磁珠都应该移除。 相反、应在所有电源引脚上安装适当的去耦电容器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们设计此电路是为了构建 PGA 电路。 方框图如下所示。

    电路板设计的默认状态开关(射频开关)未连接到上一级。 它等效于下图。 所有测试均在默认状态下进行测试。

    在图中:Rg = 287 Ω;
    REF:连接到后一级的归零电路、但未使用 OPA177运算放大器、使用其他公司编码的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户5897811:

    很遗憾、您的照片未正确附加、因此我无法查看。

    您是否尝试了 Kai 的建议? "所有铁氧体磁珠都应移除。 相反、应在所有电源引脚上安装适当的去耦电容器。"

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想向您确认芯片本身是否有这个负脉冲问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tamara、

    请参见下图:

    我们设计此电路是为了构建 PGA 电路。 方框图如下所示。

    电路板设计的默认状态开关(射频开关)未连接到上一级。 它等效于下图。 所有测试均在默认状态下进行测试。

    在图中:Rg = 287 Ω;
    REF:连接到后一级的归零电路、但未使用 OPA177 运算放大器、使用其他公司编码的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、您好!

    请记住、您必须为 INA128的输入偏置电流提供一条通往信号接地的路径。 请参阅 INA128数据表的第9.2.2.4节。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、您好!

    我们一周内没有收到您的消息。 我们希望您的问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您对此设备有更多问题、请随时回复以重新打开。

    Tamara