This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:AMC1100

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, TIDA-01555, TIDA-00555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790658/amc1100-amc1100

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件: TIDA-01555TIDA-00555

我们将根据 附加的功能方框图、再次使用 AMC1100进行相同的项目3PH 电压测量。

需要了解使用 AMC1100输入侧 GND 连接到收集电源中性点的影响。 考虑到所有三相的电气噪声都将通过公共中性点返回。  

e2e.ti.com/.../3_5F00_Ph_5F00_Voltage_5F00_Sensing_5F00_AMC1100.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amruta:

    您的问题是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我想知道
    1.是否应将 AMC1100输入侧 GND 连接到收集电源中性点。
    2.所有三相的电噪声都会通过公共中性点返回,其影响是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amruta、您好。 我注意到您尚未收到有关此设计的答案。 我们深表歉意。 如果您仍需要有关 AMC1100的问题帮助、请告知您。 同时、我将与 TIDA-01555的设计所有者进行讨论、建议您在这里提问。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    参考设计操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:

    是的、您可以这样做。 AMC1100数据表的图37显示了生成电源电压 VDD1的可选方法。 但不要将 VINN 直接连接到电源中性线。 而是使用一些输入滤波、如数据表的图34和39所示。 当然、对于每个 AMC1100都使用单独的输入滤波器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    当多个电压作为组隔离式测量模块进行测量时、您必须连接中性点。

    噪声的影响取决于布局、我们在5V 至280V 范围内实现了0.1%的测量精度。

    谢谢

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您回复与 AMC1100相关的帖子。是的、我仍然需要有关 AMC1100问题的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amruta

    我不确定您在寻找什么直升机。

    如果您的问题是噪声影响、那么如果您按照设计中的 TIDA-00555处理布线、我不会看到影响测量。

    谢谢

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amruta:

    将市电中性线连接到 AMC1100的 GND1时、没有特殊的噪声问题。 无论如何、这是您可以做的最好的事情。 但是、请按照我在上一篇文章中所述使用输入滤波:

    e2e.ti.com/.../2947793

    Kai