This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4727:相位反转?

Guru**** 2676235 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4727, OPA4191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796781/opa4727-phase-reversal

器件型号:OPA4727
主题中讨论的其他器件: OPA4191

我看到 OPA4727中的相位反转看起来是什么样子。 这是以前见过的。 VCC 约为9V。

我喜欢运算放大器和修整的电压规格、但我不需要速度。 它似乎会在我的电路中锁存。

我不想发布此电路-有人可以给我发送电子邮件吗?

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    您是否注意到 OPA4727数据表的图29和相应的文本?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    我现在对这个问题有了更好的描述。 运算放大器在启动时以不可恢复的方式锁存。

    奇怪的是、它可以锁定高电平或低电平。 我尝试在电源轨中的输入之间添加二极管、但没有改进任何东西、

    根据我没有看到的数据表、这是合理的。

    电路中似乎只有一些器件存在问题、但足以成为问题。

    是否具有可解决该问题的最小电阻值?

    但更好的是、您是否有替代运算放大器的建议?
    Vsupply > 9伏
    输入失调电压< 40uV
    慢越好
    良好的温度漂移规格
    ~ 2.50美元或更低、qt 100左右

    非常感谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    在输入端到电源轨之间使用钳位二极管是一个好主意。 BAV99非常适合。 您甚至可以考虑使用肖特基二极管、如 BAT54。 但是、您还应该在钳位二极管和 OPA4727的输入之间额外插入一个限流电阻器。 数据表的图29和绝对最大额定值显示电流必须限制为10mA。 但明智的做法是进一步限制电流。 我会将电流限制设置为1mA。 您知道如何从这个值计算限流电阻器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您知道如何根据该公式计算限流电阻器?

    是的、我确实-抱歉-应用手册中的内容正确。

    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您使用什么钳位二极管? 您是否也限制了流经钳位二极管的电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    请看一下 OPA4191。 1k 成本比您列出的价格略高。 成本是您可以与 TI 销售代表讨论的问题。

    www.ti.com/.../OPA4191

    这是一款非常现代的高精度运算放大器、具有以下特性:

    低 µV 电压:±5 μ V
    低 µV 电压漂移:±0.1 μ V/°C
    低噪声:1kHz 时为15nV/√Hz
    高共模抑制:140dB
    低偏置电流:±5pA
    轨到轨输入和输出
    高带宽:2.5MHz GBW
    µs 摆率:5V/μ s
    低 µA 电流:每个放大器140 μ A
    宽电源电压范围:±2.25V 至±18V、4.5V 至36V

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我会这样做(图片来自另一个线程):

    左侧电阻器限制流过钳位二极管的电流、右侧电阻器限制流入 OPAMP 的剩余电流。 该方案的优势在于、OPAMP 输入端的源电阻可以保持在低电平、而不会产生过高的输入电流。 当信号来自外部时、我始终在电路输入端使用此方案。

    Kai