This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:上电后的偏移

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790935/ina240-offset-after-power-up

器件型号:INA240

您好!

我使用 INA240进行高侧电流测量(直流电源电流、无 PWM)。  

这些器件将进行出厂校准、但我发现 INA240的偏移量可能会发生变化。

答:我发现、在数据表范围内的偏移在 3.3V 电源上电后保持稳定、直到下一次上电时才发生变化。

B:我还发现、偏移量在两个不同的值之间变化或多或少。

我的问题是:我可以依赖我发现的事实、还是可以仲裁偏移(假设温度和环境状态恒定)变化、即使在加电后也是如此?  

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    这是 INA240商业版的问题、但工厂已经确定并修复了该问题。 您收到的可能是供应链中的残留单元。

    您的观察结果是真实的:

    A -偏移在数据表限制范围内。 它是稳定的、在下一次上电之前不会改变。

    B–偏移取两个值中的一个。 两者都在限制范围内。

    因此、偏移不会随意更改。 加电后、它将是一个常数、并可根据需要进行校准。

    我没有时间线,我们可以100%确定这些装置都将从电源通道中清除。 如果这是一个问题、作为临时解决方案、您可以使用 INA240-Q1汽车版本、无论下电上电与否、失调电压始终仅取一个值。  

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去年我找到了它,但我没有时间去寻找它,今天我知道它。