This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR110:XTR 实现+/-200mA 应用参考

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR110, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797011/xtr110-xtr-realize--200-ma-application-consult

器件型号:XTR110
主题中讨论的其他器件: LM324

大家好、

  我想使用 XTR110实现+/-200mA AO 电路、我在 DS 图8中看到了一个电路。 但我清楚 VIN 如何控制 T2开/关? 您能与我分享这一原则吗? 感谢您在这里的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    T2永久导通、并且一直灌入10V/19k8 x 2k/4R99 = 202.4mA。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    Kai 正确。 A2产生的基准电流约为0.5mA (10V 除以2M 欧姆和20k 欧姆的并联组合)。

    该电流流经2k Ω 电阻器、从而产生始终跟踪负电源的电压(比负电源高1V)。

    A1将其转换回始终灌入约200mA 的电流。  

    请参阅下面的 TINA 仿真。 我使用了 LM324、如数据表图8所示:

    Tamara Alani