This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:使用 INA190进行电机低侧电流感测

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA301, INA180, INA185, INA190EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797267/ina190-using-ina190-for-motor-low-side-current-sense

器件型号:INA190
主题中讨论的其他器件: INA301INA180INA185

这是否可用于电机低侧电流感测? 如果不是、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T. Coyle、

    INA190可用于电机低侧电流感应、但很可能不是最佳解决方案。 感应电机峰值电流可能需要高带宽、高压摆率和短输出稳定时间、并且 INA190未针对这些特性进行优化。 INA190专为直流精度和低功耗而设计。 在交流性能方面、我肯定会选择 INA180、INA185或 INA301而不是 INA190。

    现在、您的系统 可能可以使用 INA190感应低侧电机电流、因为速度 在 INA190 BW 范围内、导通时间在 INA190稳定时间和压摆率范围内、但很可能情况并非如此。 但是、您可以始终尝试使用 INA190EVM 或 INA190 TINA 模型、该模型可从 我们的网站下载。
     
    您可以通过以下迭代阅读有关低侧电流感应的更多信息:
    e2e.ti.com/.../low-side-current-sensing-for-high-performance-cost-sensitive-applications 侧电机电流感测&tisearch=Search-EN-Everything
    www.ti.com/.../sboa169b.pdf
    www.ti.com/.../sboa174a.pdf
    www.ti.com/.../sboa161b.pdf

    此致、
    Peter Iliya