This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2673:NC 引脚和 PowerPAD 连接

Guru**** 2505325 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797312/opa2673-nc-pin-and-powerpad-connection

器件型号:OPA2673

可能涉及的人员、

我只想确认 NC 引脚和 PowerPAD 的连接。

NC 引脚能否保持未连接状态?

PowerPAD 是否必须连接至 Vs-或是否可以保持未连接? (我对此有疑问、因为 PowerPAD 通常连接到 GND 而不是 VS-。)

非常感谢。

微裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weiyu、

    是的、您可以将 NC 引脚保持未连接状态。 对于 OPA2673、电源焊盘物理连接到器件的-VS 电源、因此如果您要连接该器件、则必须将其保持在电路板上的相同电位。 您可以使电源板保持浮动、但它会降低器件的热耗散。

    此致、