This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213-Q1:瞬态-放大器输入电源中的脉冲是否会损坏运算放大器

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213, INA190, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795002/ina213-q1-transient---pulses-in-the-input-supply-of-the-amplifier_is-it-damage-the-opamp

器件型号:INA213-Q1
主题中讨论的其他器件:INA213INA190INA186

大家好、

我们将在设计中使用 INA213-Q 或 INA213AQDCKRQ1器件。

我们在 SW_VIGN_FUEL 电源处有瞬态脉冲测试案例。 它会影响您的运算放大器。

请参阅下面的瞬态规格表:  

 我们在该 SW_VIGN_FUEL 之前有电压限制电路。 它由 VIGN 生成。

路径中有二极管和 MOV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、

    感谢您在论坛上发帖。

    •电压瞬态位置是发生在 VIGN 还是发生在 SW_VIGN_FUEL?

    •当瞬态脉冲达到峰值时、您能帮我了解 INA213的 IN+/IN-引脚上的电压是多少?

    如果 IN+和 IN-引脚上的共模电压(VCM)大于26V 或小于0.3V、这种情况持续几百纳秒以上、则需要钳制输入引脚上的电压(IN+/IN-)。  数据表的图27和28中显示了该技术:

    如果您需要针对 VCM<-0.3V 的负 VCM 电压提供保护、则需要将其他 TVS 二极管钳位到电源电压。 有关更多信息、请考虑阅读以下常见问题解答帖子:

    如果在某些情况下需要将限流电阻器(数据表图27和28中的 RProtect)从10欧姆增加到10欧姆、但不想降低精度、请考虑使用 INA190或 INA186。 这些器件具有更高的输入阻抗、因此可以处理更高的 Rprotect 电阻器值(高达1kOhm)。 增加 RProtect 可使用功耗更低的钳位二极管。

    请将您的问题发回。

    此致、

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     感谢您的即时响应。

    瞬态脉冲馈入 VIGN 电源。 SW_VIGN_FUEL 电源仅从 VIGN 电源生成。 (设计使用晶体管电压限制电路。)

    2.根据、瞬态脉冲~40V 将出现在正瞬态下、放大器的+ve 和-ve 引脚中。

    3、负瞬态脉冲~ 200V 时  、放大器的+ve 和-ve 引脚中将出现。

    4.您能不能建议具有低泄漏部件的 TVS 承受大约+/-300V 的电压。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、

    我不确定"+ve"和"-ve"引脚是什么意思。 我假设您是指 INA213器件的 IN+和 IN-引脚。

    在这种情况下、如果+40V 和-200V 脉冲到达 INA213的+IN 和-IN 输入引脚、则需要钳位保护二极管 、如我在上一篇文章中所示。

    这是一个 TI 参考设计、其中显示了有关使用 TVS 二极管保护 INA21x 的数据。 本设计使用600W TVS 二极管、应轻松钳制+-300V 脉冲。
    www.ti.com/.../tidu473.pdf

    您可以在此处搜索其他 TVS 二极管:
    www.digikey.com/.../144

    在不了解以下内容的情况下、很难知道哪种二极管最适合您的系统:
    INA213仍需要感测电流的最大电压是多少?
    2.电压瞬变持续多久?
    3.您的电流感应电路可以具有的最大误差是多少?

    此致、
    Peter Iliya