主题中讨论的其他器件:INA213、 INA190、 INA186
大家好、
我们将在设计中使用 INA213-Q 或 INA213AQDCKRQ1器件。
我们在 SW_VIGN_FUEL 电源处有瞬态脉冲测试案例。 它会影响您的运算放大器。
请参阅下面的瞬态规格表:
我们在该 SW_VIGN_FUEL 之前有电压限制电路。 它由 VIGN 生成。
路径中有二极管和 MOV。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们将在设计中使用 INA213-Q 或 INA213AQDCKRQ1器件。
我们在 SW_VIGN_FUEL 电源处有瞬态脉冲测试案例。 它会影响您的运算放大器。
请参阅下面的瞬态规格表:
我们在该 SW_VIGN_FUEL 之前有电压限制电路。 它由 VIGN 生成。
路径中有二极管和 MOV。
您好、Selva、
感谢您在论坛上发帖。
•电压瞬态位置是发生在 VIGN 还是发生在 SW_VIGN_FUEL?
•当瞬态脉冲达到峰值时、您能帮我了解 INA213的 IN+/IN-引脚上的电压是多少?
如果 IN+和 IN-引脚上的共模电压(VCM)大于26V 或小于0.3V、这种情况持续几百纳秒以上、则需要钳制输入引脚上的电压(IN+/IN-)。 数据表的图27和28中显示了该技术:
如果您需要针对 VCM<-0.3V 的负 VCM 电压提供保护、则需要将其他 TVS 二极管钳位到电源电压。 有关更多信息、请考虑阅读以下常见问题解答帖子:
如果在某些情况下需要将限流电阻器(数据表图27和28中的 RProtect)从10欧姆增加到10欧姆、但不想降低精度、请考虑使用 INA190或 INA186。 这些器件具有更高的输入阻抗、因此可以处理更高的 Rprotect 电阻器值(高达1kOhm)。 增加 RProtect 可使用功耗更低的钳位二极管。
请将您的问题发回。
此致、
Peter Iliya
尊敬的 Peter:
感谢您的即时响应。
瞬态脉冲馈入 VIGN 电源。 SW_VIGN_FUEL 电源仅从 VIGN 电源生成。 (设计使用晶体管电压限制电路。)
2.根据、瞬态脉冲~40V 将出现在正瞬态下、放大器的+ve 和-ve 引脚中。
3、负瞬态脉冲~ 200V 时 、放大器的+ve 和-ve 引脚中将出现。
4.您能不能建议具有低泄漏部件的 TVS 承受大约+/-300V 的电压。
您好、Selva、
我不确定"+ve"和"-ve"引脚是什么意思。 我假设您是指 INA213器件的 IN+和 IN-引脚。
在这种情况下、如果+40V 和-200V 脉冲到达 INA213的+IN 和-IN 输入引脚、则需要钳位保护二极管 、如我在上一篇文章中所示。
这是一个 TI 参考设计、其中显示了有关使用 TVS 二极管保护 INA21x 的数据。 本设计使用600W TVS 二极管、应轻松钳制+-300V 脉冲。
www.ti.com/.../tidu473.pdf
您可以在此处搜索其他 TVS 二极管:
www.digikey.com/.../144
在不了解以下内容的情况下、很难知道哪种二极管最适合您的系统:
INA213仍需要感测电流的最大电压是多少?
2.电压瞬变持续多久?
3.您的电流感应电路可以具有的最大误差是多少?
此致、
Peter Iliya