This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210-214

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210, INA303, INA302, INA301, INA300, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796348/ina210-214

主题中讨论的其他器件:INA210INA303INA302INA301INA300INA381

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我认为、数字输出只能提供高/低信号而不是 I2C 会更好。
因此、我找到了 INA210~214、这可能会占用我们的应用。

我们的应用是  

实际输出电流应高达75mA

我们希望在电流高于10mA 时将输出设置为高电平、在电流低于10mA 时将输出设置为低电平

哪一个适合我们 INA210-214之间的应用? 如何选择 RL?

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要的是一个比较器;INA210-INA214只能使您实现一半的精度。 您需要将比较器级联到电流感应放大器输出并相应地设置阈值。

    您询问了如何选择 RL。 我假设这是您所指的感应电阻器。 您需要考虑的问题

    (1)   您可以承受 RL 上的压降

    (2)   如果电流感应放大器能够舒适地提供相应的输出电平、您希望为哪些比较器阈值进行设计并与之相关。

    (3)   对应于10mA 阈值、可容忍的误差百分比

    或者、您也可以查看我们具有内置比较器的产品。 其中包括 INA300、INA301、INA302、INA303、INA381。 尽管选择 RL 仍有相同的问题

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    感谢您的反馈、
    INA300对我来说很好、

    但我想知道如何选择 Rlimit 和电流感应电阻器、

    一般而言、
    我们不需要精确的电流值。 相反、我们希望通过 ALERT 引脚打开 LED。
    电流应高达100mA、
    但我想将电流限制阈值设置为10mA
    您对 Rlimit 和电流感应电阻器设置有什么想法吗?
    谢谢。

    如果有任何不清楚的地方、请告知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴您发现 INA300可能适用于您的应用。 如果尚未观看此培训视频、请观看、如果您有任何具体问题、请告诉我。 本视频详细介绍了您想要了解的内容。

    https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-4-how-choose-appropriate-shunt-resistor?cu=456802

    在网站上、您也可以查看该系列中的其他视频。

    此致、Guang