This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR110:偏移调整

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795918/xtr110-offset-adjustment

器件型号:XTR110

尊敬的技术支持团队:

我的 XTR110KU 配置 如下。

输入电压:0V~10V

输出电流:0mA~20mA

我调节偏移引脚(音量寄存器)、然后在调整偏移调节引脚(OK 器件)的寄存器(VR)后、当 Vin=0V 时、almostdevice 显示0mA (目标低于4.8μA μ A)。

然而 、尽管调整了偏移引脚(VR)、一些器件的显示值不低于4.8μA μ V。 它显示 了5.6μA Ω 或7.6μA Ω 或8.0μA Ω(NG 器件)。

更换另一台设备时、其行为正常。  它看起来是器件的单独差异。

我附加了原理图。 为何 OK 和 NG 之间存在差异?

e2e.ti.com/.../XTR110KU_5F00_ver1.pptx

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的技术支持团队:

    我更新了随附的文件。 刚刚添加了寄存器器件型号。
    您能在我之前的帖子中看到"XTR110KU_Ver1.pptx"。

    我想此问题是由 MOSFET (泄漏电流?)引起的。

    您能否建议适当的 MOSFET 并针对 Vin=0-10V 和 Iout=0-20mA 进行调整?

    此致、
    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    感谢您的发帖。 执行偏移(零)调整时、您是否遵循了数据表第7-8页中描述的标有"偏移(零)调整"的建议程序?  由于您在0mA-20mA 输出范围内使用该器件、因此在本例中需要遵循特殊步骤、将输入设置为较小的非零值、然后根据正确的输出电流结果调整 R1电位器。  

    执行此校正后、当输入为零时、输出将为零。  图7中还介绍了该过程:

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    是的、这可能与 MOSFET 不可避免的零栅极电压漏极电流有关。 然而、即使使用理想的 MOSFET、对于这种电压至电流转换器、预计零电流为0µA μ A 也是不切实际的。 假设负载电阻为500R、在输出电流为0...20mA 的情况下提供0...10V 的信号、5µA Ω 的误差仅为2.5mV、即满量程的0.025%...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    我希望我们能够回答您的问题/解决此问题。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时回复重新打开。

    Tamara Alani