This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:DPPM/FIT/MTBF 详细信息

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797078/iso224-dppm-fit-mtbf-details

器件型号:ISO224

您好!  

我的一位客户正在寻找 ISO224的 DPPM/FIT/MTBF 详细信息。 此器件无法在线下载这些文件。 请建议。  

此致、
Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    下面是 ISO224的详细信息:
    时基故障:0.8
    MTBF:1.25E+9
    活化能:0.7
    可信度:60%