This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS3491:THS3491 TINA 模型名称拼写错误

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS3491, THS4541, OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792766/tina-spice-ths3491-ths3491-tina-model-name-is-misspelled

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件:Tina-TITHS4541OPA837

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

早上好  

遗憾的是、我的电子邮件服务器似乎已关闭-通常我只会将其通过电子邮件发送给合适的人员(Hermann 或 John)。 而是这样

我再次注意到 THS3491的型号名称显示为"THD3491"。 关注总谐波失真(THD)时很容易错过。  

但是、该部件和型号应为 THS3491。 我想很容易修复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件联系建模、将得到修复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael :)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacob、关于 MFB 滤波器设计的另一个主题、

    是的、早期的应用手册在您包含运算放大器增益带宽时、我确实具有立方系数错误-

    www.ti.com/.../sboa114.pdf

    我修复了在构建在线 Intersil (现为 Renesas)有源滤波器设计流程时出现的问题、并在本星球的模拟文章中发布了该问题、

    www.planetanalogue.com/author.asp

    在本 TI 设计中、我使用 THS4541在设计中使用了这一改进流程、

    www.ti.com/.../TIDA-00799

    近年来、我改进了 FIT 算法并在本文中更新了此设计、

    www.planetanalogue.com/author.asp

    我最近的一项更改是将最小 LG 的目标从12dB 增加到18dB。 最合理的增益带宽裕度问题是最小 LG 目标问题。 在 Fo 周围、LG 会发现出现增益误差的最小位置、更有趣的是、峰值闭环输出阻抗。

    只要使用较高的经验法则、实际问题是 Min LG、因此用处就会降低。 然后、考虑到在降低噪声增益峰值的环境外、RC 解决方案流缺失这一点。 我使用的是允许的12dB 最小值、但随着新兴的 RR 输出器件具有更高的开环输出阻抗、表明可能太低。 在2018年10月的突发工作中、我确实找到了一些使用 OPA837的最小值为12dB 的滤波器、其中由于闭环输出阻抗中的峰值而导致匹配变化。 因此、我将最小目标值提升至18dB、而不是尝试考虑这一点(其中开环输出阻抗的工业范围模型最多不稳定)。