Other Parts Discussed in Thread: OPA357, TINA-TI, OPA837, OPA1678, OPA2189
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 OPA837、 OPA1678、 OPA2189
您好!
我正在尝试使用 OPA357复制 μ Åccurberg Mossberg 滤波器。 以 SNAA287A 为基准、如何获得400kHz 中心频率?
所选值为:
R4=R5=R3=R6=4.3K
C2=C3=91pF
C1=1nF
R1=6.8K
R2=66K
Rout1=1.5K
Rout2=8.2K
Cout1=2.7nF
RC = 2K
我不确定我的所有值都正确。 有什么意见/建议?
谢谢!