This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:TL084零输入和低温/高湿度问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796597/tl084-tl084-zero-input-and-low-temperature-high-humidity-issues

器件型号:TL084

大家好、

我的空调客户对 TL084电流采集电路有一些问题。 (下面的电路和随附的 Tina 文件)

/- 8V (最大范围) sin 信号@60Hz 来自霍尔传感器、然后通过分压器网络(R1、R2、R3)输入到放大器的反相端口。 增益设置为 G=2。 通常、输出应在0电平附近变化、因此+/- 3.46V (最大范围) sin 信号@60Hz。

最后、+/-输出信号将转换为0 ~ 3.3V 信号、这与 MCU 采样端口兼容。  

现在客户有2个问题:

零输入漂移。 当线路上没有电流时、霍尔传感器的电压为零、输出电压应为零、但放大器的输出信号的电压幅值高于0.26V (MCU 设置的阈值)、从而触发故障消息。

2.低温和高湿度工作环境  (TL084周围的冷凝水):它在线路上仍然没有电流、霍尔传感器的电压为零、输出电压应为零、但放大器的输出信号的电压幅值@ 3.1V、会触发故障消息。

这两个问题不容易再次出现、客户将在下个月初访问 MP、您能帮助分析吗?  

提前感谢、致以最诚挚的问候、

杨武

 e2e.ti.com/.../TL084-current-acquisition-circuit.TSCe2e.ti.com/.../TL084-Stability-analysis.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    在解决这个问题之前(在我的下一次答复中) 、我注意到这个电路比所需的电路复杂得多。 只需3个电阻即可实现直流传递函数。 将+/-8V 转换为-0.08V 至3.38V

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/09/20/three-ways-to-scale-an-analogue-input-signal

    在本例中、电阻器 A = 10k、B = 7621、C = 4325欧姆。 V = 3.3V 将 B 和 C 四舍五入为最接近的1%电阻器、或选择一对接近所需值的1%电阻器。  

    例如、B=7621可以是14k || 8060 、C=4325可以是16.2k || 5.9k (总共5个电阻器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    相补角可以轻松增加到65度、这是一个更安全的值。 我删除了(设置为零) C1、C3和 R5。 我将 C2设置为680pF、以匹配 C4的性能。

    运算放大器输入偏移误差导致的直流输出漂移为 Vio 的2.5倍。 某些 TL084版本可能具有高达+/-15mV 的过电压;这是+/-38mV 的输出范围。 这种移位是要进行采样的、但不一定随着时间的推移而在单个采样上进行采样。

    对于问题1、您是否说存在没有输入的交流信号?
    对于问题2,我看不到最终输出如何为3.1V,除非运算放大器环路振荡?

    我知道症状很少、但需要测量电路中的其他测试点以找出问题的根源。 也许组件更改会解决这个问题。

    您需要多少信号带宽?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的解释和解决方案。

    该电路继承了旧空调电路、现在用于新的商用空调项目(尽管它非常复杂...)。 电流采集位于380V 相位。 采样频率不会很高、假设1KHz 就足够了。  

    考虑到客户无法轻松地重新构建此问题和 MP 紧急性、很难确定问题。 正如您所说、有人建议客户增加相补角。

    谢谢、