This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901输出高电平

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/794542/lm2901-lm2901-output-high-level

器件型号:LM2901

您好、先生、

我是否可以知道 LM2901输出高电平将是 VCC 或需要在输出侧上进行外部上拉?

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    LM2901具有集电极开路输出。 您可以从数据表的图6中看到这一点。 因此、LM2901在输出端需要一个外部上拉电阻器、如图7所示。 (CL 仅表示不需要的输出杂散电容。 因此、您无需在输出端安装任何 CL。)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai