This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:OPA140

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA188, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796406/opa140-opa140

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件:OPA188

对于一个关键项目、我们需要了解有关该芯片的长期 Vos 漂移的一些信息。 有什么可用的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我们可能能够提供的最接近的信息是产品鉴定报告。 HTOL 通常是完成的、但它有通过/失败标准。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Thomas

    您能否从产品鉴定报告或 HTOL (假设它是在此器件上完成的)中估算漂移。 或者、您能否提供产品资质审核报告、或者至少提供我认为包含 HTOL 的相关部分、我们可以尝试在整个过程中进行混乱。 我们使用的器件是 OPA140AIDR、工作温度范围为0至55摄氏度

    谢谢

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    在这些类型的器件上、实际的长期漂移数据非常少(基准似乎做得更多)。 但是、有一些数据表明斩波器件的性能确实很好-本质上、您的输出长期漂移更多地由外部元件漂移设置。 在这里、您可能会对 OPA188感兴趣、

    www.ti.com/.../opa188.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们当然必须测量和收集每个读取点的 OPA140偏移、并根据我们确定的增量限制确定增量。 这些器件必须低于最大差值标准、才能通过并通过认证。 TI 不会与客户共享该详细信息、因为该信息被指定为公司机密信息。

    我可以与大家分享一份 PowerPoint 文档、我的一位同事就 我们在精密放大器组中使用的长期稳定性标准主题准备了该文档。 我相信、这将为您提供一些有关我们实践的见解。

    e2e.ti.com/.../Long_2D00_term-stability_5F00_042619.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程