This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:设备管理器不显示 USB2ANY

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796429/usb2any-device-manager-doesn-t-show-usb2any

器件型号:USB2ANY

我将笔记本电脑连接到 USB2ANY、以评估由 I2C 控制的低功耗 DCDC 器件。

但 GUI 软件显示‘未连接硬件。 无法连接”。

我在 Windows 上检查了设备管理器。 但它没有显示 USB2ANY。 我的计算机可能无法识别 USB2ANY。

 

如果 Windows 正确识别 USB2ANY、设备管理器上如何显示 USB2ANY?

以及如何使 USB2ANY 正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mamoru、您好!

    请注意、USB2ANY 接口不适用于与特定 EVM 配对的应用以外的任何应用。 USB2ANY 网页上列出了表明意图的注释、"USB2ANY 旨在与配对的 EVM 配合使用、但未获得作为独立产品使用的许可。 如需支持、请将您的问题提交至配对 EVM 的相应 E2E 论坛。" 因此、如果 USB2ANY 与 TI 直流/直流转换器 EVM 配对、则向直流/直流转换器 E2E 论坛提交帮助请求。

    这就是我们可以从精密放大器应用 e2e 中提供的支持范围。 我们没有关于 USB2ANY 接口的其他信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程