This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:压电式控制台错误异常

Guru**** 2893590 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/794067/drv2700evm-piezo-control-console-error-exception

器件型号:DRV2700EVM

我已经尝试在各种设备上下载压电控制台、当我尝试将板连接到计算机时、所有这些设备都会输出相同的错误消息。 我希望电路板能够将交流信号升压到峰间约80至120伏。 遗憾的是、当它开始向更高的电压方向传输时、输出的信号会产生很大的噪声并持续削波。 我使用正弦波发生器将信号输入到电路板上的 AIN 中、函数发生器可达到的最大值约为20-30伏。  

我希望使用压电控制软件可以解决此问题、但到目前为止我尝试过此问题的所有计算机上都持续显示此错误消息。 该软件似乎能够识别它是一个 DRV2700EVM、但它无法连接到它。 如果我无法找到使软件按照我希望的方式运行的方法、我是否可以通过一种特定的方法来配置电路板、以便能够将~20伏的交流信号提升到大约80-120V 的峰值范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您是否尝试在 Windows 7环境中运行软件和驱动程序? 更新 Windows 版本中这些器件的驱动程序仍在开发中。 您能否尝试一下、并告诉我们问题是否仍然存在?

    谢谢!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    您对此有什么反馈吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    到目前为止、我将关闭该线程。 但是、如果您对此有其他问题或意见、请随时在此处发表您的反馈。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.