This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902-Q1:符合 AEC-Q100标准?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902, LM2902-Q1, OPA4171-Q1, OPA4314-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791602/lm2902-q1-aec-q100-qualified

器件型号:LM2902-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2902OPA4171-Q1OPA4314-Q1

您好、先生、

在 LM2902-Q1规格上、只有一个措辞"符合汽车应用要求"、但在其他 Q1规格上、工作原理将是"AEC-Q100:符合汽车应用要求"。 我是否可以知道 LM2902是否符合 AEC Q100标准?

非常感谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    很抱歉耽误你的回答。  如果器件满足 AEC Q100的所有要求、则数据表中应显示符合 AEC Q100标准、但可能会省略。 如果甚至有一个微小的例外(缺失部分)、数据表将不会显示符合 AEC Q100标准。 根据当前的数据表、我预计会有一个 I 非虚线或一个 t 未交叉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢你的帮助。

    简而言之、该器件不应 符合 AEC Q100标准、对吧?

    如果是、您是否有其他推荐器件、哪种 P2P 与 LM2902类似并通过 AEC-Q100认证?

    非常感谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    根据数据表、它不符合 AEC Q100标准、我将了解原因。 这可能需要一周的时间才能完成。

    尝试使用 OPA4171-Q1在5V 至36V 电源下获得相同或更好的性能
    尝试使用 OPA4314-Q1在1.8V 至5.5V 电源下获得相同或更好的性能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、
    非常感谢您的善意帮助。
    请告诉我、如果您获得了相关信息、请告诉我原因。
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我相信 Sanjeev 已经在上周通过电子邮件向您发送了信息;如果您收到了信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我不明白、您能再发送一次吗?

    我的电子邮件:

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我刚刚向您发送了电子邮件。