Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA282
主题中讨论的其他器件: INA282
如果 +/-IN 引脚真正独立于 VS 电源、为什么相内共模限制仅为80V? 具体而言、如果监控电流同相、 +/-IN 引脚 CMM 如何能够上升到高于 典型分流值的极小压降? 当240 同相放置时、实验室是否确定了+/-IN 绝缘封装击穿电压? 他们是否曾尝试 过查看 当 240 与相位线圈串联时、是否有几个部件烧断以验证+/-IN 是否真正独立于 VS 电源?
如果 VS 电源真正独立于+/-IN 引脚、 则差分放大器之间是否存在不构成+/-IN 引脚隔离栅? 由于数据表中的输入电压或 VS 电流不可能、因此似乎接地与+/-IN 相隔离。 因此 、当 240置于同相 B+>80Vdc 时、+/-IN 将与典型的接地电压电平隔离。 否则 、如何 在 所有可能的安装位置下独立于 VS 电源制作+/-IN 引脚? 尤其是在没有电气证明或被切断以支持这 一奇怪的索赔时....
假设 240电路 CMM 电压可能 会因电路布局而异、 为什么数据表 AMR 在 所有 布局条件下都指示+/-80V? 当240与相位串联时、如果+/-IN 与 VS 电源无关、则较低的80V CM 可能变化很大、为1KV。。。