This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2673:独立放大器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2673, OPA2677, OPA2670, THS6301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796434/opa2673-independent-amps

器件型号:OPA2673
主题中讨论的其他器件: OPA2677OPA2670THS6301

可能涉及的人员、

我想知道 OPA2673中的两个1/2放大器是否仅设计为以差动方式运行、或者我是否只能使用2个放大器中的1个、而另一个放大器则是自偏置的?

一般而言、我如何知道在一个封装中包含两个放大器的其他 TI 产品是否可以单独运行?

谢谢你  

微裕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weiyu、

    是的、这并不总是显而易见的。 早在之前、我就做过这个数据表、但是如果您看一下应用电路并看到单端放大器建议、它可能是独立的运算放大器。 此外、在特性曲线中、如果它们专门用于差分 I/O、则这些可能是仅差分使用的耦合通道。

    最好在首页上这样说。 该系列的第一个成员 OPA2677绝对是独立的通道。 OPA2673是一个在禁用时引导输出级的版本、在 PLC 应用中对传入的大信号透明-这是主动离线控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、我在参数数据库中查看、OPA2670似乎是该系列中唯一一个耦合对-也由说明中的"port"一词标识。  

    有很多最新的专用 xDSL 驱动器都是耦合 CFA 对-如 THS6301。 您可以识别那些谈论 MTPR 的人、就像这个主题一样。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/792258?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ths6301