This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:关于:在 INA188信号调节器上未获得预期输出

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD209, XTR117, INA188, OPA2317, XTR111, XTR116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/793876/ina188-regarding-not-getting-expected-output-at-ina188-signal-conditioner

器件型号:INA188
主题中讨论的其他器件:TIPD209XTR117OPA2317XTR111XTR116

大家好、

我使用参考设计(TIPD209_Hardware_E2.SchDoc)设计了定制板(电阻率传感器)。 我按原样复制了该设计、目前、惠斯通电桥的输入是10K 电位计。 INA188的输出被提供给 XTR117 (电压至电流发送器)。 我在 INA188输出引脚上未获得预期输出。 我将获得7伏至10伏(这还不够)范围内的可变输出。  

我请求您查看设计并就此提供反馈。

请查找随附的原理图和布局 pdf。  

提前感谢

Ankeet Ggale

e2e.ti.com/.../sensor_5F00_pcb_2D00_0.9.0.pdfe2e.ti.com/.../sensor_5F00_sch_2D00_0.9.0.pdfe2e.ti.com/.../tidrl23.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ankeet:

    乍一看、我看到 TIPD209中的 INA188由24V 电源供电、而您的是12V 电源。

    您对 INA188的预期输入电压是多少?

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankeet:

    应该起作用:

    e2e.ti.com/.../ankeet.TSC

    我不清楚您想使用这个10k 电位计做什么。 PT100具有大约100R 的电阻、热电偶无法通过简单的10k 电位计建模。 热电偶是电压源。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、  

    感谢您的回复。

    我忘记了。 我为 INA188提供24V 输入电压。

    请验证并确认

    谢谢、此致

    Ankeet Ggale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ankeet:

    请说明使用10k 电位计做什么。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很抱歉回复迟到了。

    10k 电位计用作水导率传感器的替代品(仅用于测试目的)。 稍后、我将使用电导率传感器替换电位计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ankeet:

    您的原理图中的10k POT 连接到哪里? J2还是 J3?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    10K POT 连接到 J1、

    请查找随附的原理图。 已镜像上一个原理图。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致

    Ankeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    10K POT 连接到 J1。 请查找随附的原理图。 镜像了之前的原理图。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致

    Ankeete2e.ti.com/.../3324.sensor_5F00_sch_2D00_0.9.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ankeet:

    您的电路中存在几个问题:

    您已将 OPA2317的输出驱动为饱和状态。 请参阅 OPA2317数据表第2页上的输出电压规格。

    2.如果您在 INA188处选择了如此高的增益、则电桥必须非常平衡。 降低增益并保持电桥平衡。

    XTR117不像这样工作。 如果要通过外部信号驱动 XTR117的输入、则需要提供光学隔离。 我们已经在这个论坛上多次讨论过这个问题。 搜索"XTR116"和"XTR117"。 另一种补救方法是使用真正的电压至电流转换器、如 XTR111或类似转换器、而不是由回路供电的4...20mA 电流回路发送器 XTR117。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的反馈。 如果有任何疑问、我会做上述事情并尽快回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望这能解决这个问题。 我要关闭此主题。 如果您对此主题有更多问题、您可以回复重新打开。

    Tamara