This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:amc1301

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, OPA320-Q1, AMC1301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795876/amc1301-q1-amc1301

器件型号:AMC1301-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1301OPA320-Q1

您好!

晚上好

在 AMC1301中、它使用将模拟信号转换为数字位流的 Δ-Σ 调制器、以及如何将其转换回馈送到 OPA320-Q1的模拟信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    AMC1301-Q1内部有一个四阶有源低通滤波器、可将调制器位流转换回差分模拟输出信号。 请查看数据表第17页第8.2节中的方框图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、我明白了、感谢您的宝贵解释。

    此致、

    Karthik S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    您能否解释一下四阶有源低通滤波器如何在 AMC1301-Q1中将调制器位流转换为模拟输出信号?
    因为低通滤波器仅传递模拟输入的低频信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    我无法为您提供有关 AMC1301-Q1内部组件的具体详细信息、但如果您查看我们的隔离式调制器之一、例如 AMC1304、您会看到 AMC1301-Q1的输入调制器级会发生什么情况。 调制器提供原始位流数据、而放大器为 AMC1301提供输出带宽为~210KHz 的后端滤波器级。