This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:在较高共模条件下使用 INA240的想法或技术

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796134/ina240-idea-or-techniques-to-use-ina240-in-higher-common-mode-condition

器件型号:INA240

大家好、

我想在100V~120V 共模条件下使用 INA240。
在这种情况下、您有什么想法或技巧可以使用它吗?

如果您有此类用例的任何参考设计、请告诉我。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takashi,

    我们也喜欢看到200V 最大 CM (同相)监控器。 240现在可以正常工作(低侧)@170v 总线直流电压、并已通过高达195v 的低侧监控器测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、您好!

    INA240是用于该问题的任何 IC,不能在其指定范围之外使用。 您可能希望与系统工程部门的同事联系、以查看我们的路线图产品。 或者、如果您给我发送了一封电子邮件、我可以让合适的人参与其中。

    同时、我们还提供了适用于高电压应用的参考设计、例如: http://www.ti.com/lit/ug/tidudk0a/tidudk0a.pdf

    此致、Guang