This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA810:正弦信号的振幅控制

Guru**** 2330840 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA810, VCA822
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796360/vca810-amplitude-control-of-sinusoidal-signal

器件型号:VCA810
主题中讨论的其他器件: VCA822

尊敬的所有人:

我需要控制正弦信号的振幅、频率介于0kHz 和1kHz 之间、振幅为1V。 我猜测使用 VCA810的电压模拟输入 为0 - 5V。

1) 1)该器件能否以某种方式影响频率? 我希望频率不会改变

2) 2)应用 VCA810的频率范围是否为低电平? 如果是、您可以建议使用其他运算放大器吗?

谢谢你  

Leonardo Marrone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上午莱昂纳多

    VCA810是一款大调节范围 VCA、由于其 HD 性能非常差、因此更适合用于脉冲振幅调节。

    您对更改频率的问题可能与传播延迟有关? VCA 无法更改输出频率(除非您快速调制控制输入、然后进行混合)。 它可能会增加相位延迟并产生更多谐波。

    如果您不关心产生的谐波(或 HD)、那么 VCA810是可以的。

    您还可以查看 VCA822以了解更低的 HD 和40dB 范围-它是差分输入到单输出、但您可以驱动它单端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这些器件对于您的信号可能看起来非常快、但我不知道低速范围内的类似器件。